This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1787:交叉参考 DS16F95J

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65HVD1787, SN65LBC176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734125/sn65hvd1787-cross-reference-ds16f95j

器件型号:SN65HVD1787
主题中讨论的其他器件:THVD1550、 SN65LBC176

是否可以使用 SN65HVD1787P 替换过时的器件 DS16F95J?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miroslav、

    您是否使用 PDIP 封装变体? 如果是、我同意 SN65HVD1787是一个不错的选择。 您还可以考虑使用 SN65LBC176。 如果您使用的是 SOIC 封装、则我们较新的 THVD1550可能也是一个不错的选择。 如果您有任何疑问、请查看这些信息并告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回答。

    是的、这是采用 PDIP 封装的旧设计、因此我们将使用 SN65HVD1787P 替换 DS16F95J。

    此致、

    Miroslav