This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:CC+BC1.2+Apple

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734072/tps25810-cc-bc1-2-apple

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件:TPS65988

你(们)好,先生  

我是否知道 TI 有一个单端口或双端口解决方案可以同时支持 CC 逻辑+ BC1.2 + Apple + Samsung?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    我建议查看 TPS65988。 这是一个集成了 CC 线路和 BC1.2支持的双端口 USBC PD。 请参阅以下产品页面。 我还建议订购 EVM、以在您所需的工作条件下测试其性能。
    www.ti.com/.../TPS65988

    谢谢!