This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:Windows 驱动程序

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734135/tusb3410-windows-driver

器件型号:TUSB3410

尊敬的团队:

我的客户希望使用 TUSB3410作为 USB 转 I2C 桥接器。  

他们想知道他们是否必须安装我们在 TI 网站上放置的驱动程序? 或者他们是否可以使用 Microsoft 收件箱驱动程序?

如果他们必须使用此驱动程序、他们是否可以将此文件放在其网站上、以便最终用户可以下载它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人将处理此 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    安装 TUSB3410固件后、TUSB3410默认情况下、该器件应使用 Microsoft Windows 提供的驱动程序显示为计算机上的人机界面设备。  您突出显示的虚拟 COM 端口 Windows 驱动程序用于 USB 到 UART 的通信。  您似乎不需要该驱动程序即可用于您的应用程序。