This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX232过热问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734056/max3232-max232-overheat-problem

器件型号:MAX3232

你好!!

我还面临着类似的 MAX3232加热、在 Maxim MAX3232产品中消耗450mA 电流。

在我的 BOM 中、我有 TI 和 Maxim 两种产品作为替代产品、EMS 供应商可根据供货情况和定价选择其中一种产品。

此问题随机发生、有时工作正常、下次电源复位时异常。

到目前为止、TI 产品还没有遇到任何问题、只是为了确保我在 IC 上附加了我正在使用的标记图像。 请告诉我这是不是正版 TI 产品?

此致、

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克

    该器件看起来像 TI 器件。 BTW、如果器件由稳定电压电源供电、则可以避免过流问题。

    此致、
    Hao