This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:I2C 信号下降时间过短

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734048/tca9555-too-fast-falling-time-on-i2c-signal

尊敬的 E2E:

请帮助检查是否接受9.6ns 的 I2C 信号下降时间。

下表中已超出规格、 有助于再次确认。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    有一点难以看出 Vcc 是什么、但它看起来是3.3V、这是快速模式状态的时序要求、最小值为12ns。 在这种情况下、您测得的值似乎表明下降时间不符合快速模式的 I2C 标准。

    根据您在示波器屏幕截图中提供的频率、您似乎处于规格范围内、因为在标准模式下对 I2C 没有最低下降计时器要求。

    您从数据表图形中获取的表格也适用于快速模式、而不是标准模式。

    如果您遇到快速模式下下降时间超出规格的问题、可以在主器件前面的 SCL 线路上放置一个小型串联电阻器、以减慢下降时间。

    谢谢、
    -Bobby