This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:电源电压与电流限制间的关系

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733899/tios101-supply-voltage-vs-current-limit

器件型号:TIOS101

电流限制随电源电压的变化有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    电流限制实际上与电源电压无关。 通过查看我们为此器件收集的数据、我看到、当电源电压从7V 扫描到高达36V 时、测得的电流限制变化<2%。不同器件之间以及整个工作温度范围内存在一些变化、 这包含在为 IO (LIM)规格参数指定的最小/最大范围内。

    此致、
    最大