This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:读取 TIOL111上的 RX

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/734065/tiol111-read-rx-on-the-tiol111

器件型号:TIOL111

您好!

我想知道 TIOL111在传输期间是否会反馈来自 CQ 线路的数据?  
那么、如果我在 TX 上传输一些值、我能否读取/查看 RX 输出上的 CQ 传输?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    是的、器件将始终将 CQ 线路上的电压转换回 RX 输出上的逻辑高电平或低电平信号。 无论器件正在主动发送(EN 高电平)还是发送器被禁用(EN 低电平)、都会发生这种情况。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速响应! 这回答了我的问题。

    此致、