This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1141L:LIFI 数据传输

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733816/onet1141l-lifi-data-transfer

器件型号:ONET1141L

大家好、

我一直在考虑使用轻保真度将数据(任何文件格式)从一台 PC 传输到另一台 PC 的项目。 但我不确定如何实现这一点,尤其是在使用驱动程序时。 我在看 ONET1141L、但我不确定它是否能为我提供服务。 如果有人有任何想法、请帮助我理解并完成这一过程。 我希望他们能够参加。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    ONET1141器件通常由光学制造商使用、它用于光学模块、以驱动激光-电气-光学转换。 ONET1141本身不执行此任务。 对于您的项目、您可以与 Finisar 等公司联系、为整个电气到光学组件获取不同的光学模块。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但事实是有许多 Finisar 产品、我感到困惑。 你能给我一个建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    请联系 Finisar 销售人员、我相信他们会很乐意浏览他们的产品。

    此致、Nasser