This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:采用 HDMI 5V OVP 的 TPD1s414

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733936/tpd1s414-tpd1s414-in-hdmi-5v-ovp

器件型号:TPD1S414

TPD1s414在 HDMI 5V OVP 中是否是一个很好的应用? 如果没有、HDMI 5V OVP 中的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPD1S414可用作 HDMI 的浪涌保护和 OVP 保护。 它不会提供55mA 电流限制、但我不知道有任何更好的解决方案。