This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:发送源能力中的峰值电流(0x32)

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733983/tps65982-peak-current-in-transmit-source-capabilities-0x32

器件型号:TPS65982

大家好、

应用程序自定义工具显示以下内容。
>峰值电流:设置源电流在 OCP 事件发生前可以超过最大值的百分比。



  当负载大于3A (最大电流为3A x 100%= 3A)时、是否指示发生 OCP 事件?
除了设置"最大电流"之外、我无法理解为什么还要设置"峰值电流"。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    正确、当最大电流设置为3A 且峰值电流设置为100%时、OCP 跳变点设置为3A (3A x 100%= 3A)。 如果峰值电流设置为200%、则 OCP 跳变点设置为6A (3A x 200%= 6A)。 建议将峰值电流设置保持在100%。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric