This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:如何在 C1~4时承受容量宽度?

Guru**** 2930960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733633/max3243-how-can-it-tolerate-capacity-width-at-c1-4

器件型号:MAX3243

你(们)好。

感谢您的始终支持。

我们需要缩小电容器 C1~4 (0.1uF)。

但是、数据表仅写入0.1uF。

如何在 C1~4时承受容量宽度?

我们需要最大和最小限制电容。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo-San、

    数据表中的值是我们的推荐值、可提供具有最小纹波的高电压正负电源轨。 不过、其他电容值也可以正常工作。 若要更好地了解不同电容值所涉及的权衡因素、请参阅以下博客:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Max Robertson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San

    感谢您的支持和友好的回答。
    我明白了。

    此致。
    Kengo。