This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181/IBIS 模型

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733680/tmds181-tmds181-ibis-model

器件型号:TMDS181

大家好、

请就以下问题向我提供建议。

问题1. TMDS181 IBIS-AMI 模式是否反映了 EQ 放大器和 CDR 生成的随机抖动?

问题2. 如果它不反映随机抖动、您估计的随机抖动量
    TMDS 数据通道以及 TMDS 时钟通道上?

问题3. 估算的随机抖动是否与 EQ 增益和/或位速率相关?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita、

    A1。 不、IBIS-AMI 模型中没有 Rnadom 抖动。
    A2/A3. 我们没有器件的随机抖动规格、我们测试了组合抖动容差和组合 TX 抖动。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、

    感谢您的快速回答。

    Mita