This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732926/tusb320-tusb320

器件型号:TUSB320
Thread 中讨论的其他部件:TUSB422

TUSB320 USB Type-CTm配置通道逻辑和端口控制

 

ST (STUSB1602) 与您的(TUSB320IRWBR)有何区别?

为什么您的 IC 的价格几乎是他们的 IC 的2倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Judy:

     ST 器件是具有 USB PD 的 Type-C 控制器、而 TUSB320I 是 Type-C 控制器。 在定价方面、我在查看不同的网站后没有发现任何问题。 您能告诉我您在哪里获得定价吗? 实际上、我建议使用我们最新一代的 TUSB320LAI。  

    您的应用是否需要 USB PD? 如果是、我建议使用 TUSB422。

    此致、

    Charlie