This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:有关用于电流限制的 Rset 的更多信息

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733881/tios101-more-information-on-rset-for-current-limiting

器件型号:TIOS101

我正在寻找有关电流限制配置的更多信息。 数据表的第8.3.1节提到了可变限制的 Rset、图4提供了曲线、但公式或更详细的查找表会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    您可以使用以下公式根据 Rset 值计算过流阈值:

    I_THRESHOLD =(350mA)*(20kOhm /(R_SET + 20kOhm))

    如果输出电流在~200us (最小值175us)内高于此阈值、器件将通过 NFAULT 引脚报告过流故障、并且(只要 ILIM_ADJ 未保持开路)将自动禁用输出并在~15ms 后重新启用它。 我想在此澄清一点、以便限制设置不会被误解为连续调节的最大输出电流。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大