This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:差分信号模式

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733836/tusb213-differential-signal-pattern

器件型号:TUSB213

大家好、

我的客户对应用手册中的信号线有疑问。

请告诉我有关图2的两点。 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南中介绍的蛇形布线几何形状。

1、为什么可以通过使其与图2类似来消除对阻抗的影响。 蛇形布线几何形状?

2.如果不能遵守 P22上4.11信号弯曲的规定,辐射噪声似乎会受到影响,但请告诉我影响的原因。

如果您有上述参考资料、请提供相关信息。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji-San

    对于耦合差分布线结构、差分对中的两条布线必须保持相同的阻抗和相同的布线
    长度。 当一条布线比另一条布线长时、必须使用蛇形法来匹配布线长度、但也不希望产生阻抗不连续性。 因此、建议使用图2方法来匹配布线长度、但同时将阻抗不连续性保持在+/-10%容差范围内。

    2、当不可能逐渐弯曲时、由于有效线宽在穿过折弯时局部增加、因此会在传输线中产生阻抗不连续性。 当您遇到阻抗不连续性时、这将成为辐射噪声的来源。

    谢谢
    David