This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:自己的 RJ 和 DJ

Guru**** 2926570 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733737/tusb1002a-own-rj-and-dj

器件型号:TUSB1002A

您好!

我知道 TUSB1002A 是转接驱动器、但我认为它有自己的 RJ 和 DJ、添加在 TX 侧。 我想它可能非常小、比如几个 psec 或 fesc、那么您能否仅提供参考信息来表达您对它的看法?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San

    残余 DJ 为0.05UI、测试条件如下:VCC = 3.3V;EN = 1;10Gbps;1200mVpp 线性范围设置;12dB 的输入通道损耗;1.5dB 的输出通道损耗;优化的 EQ。 预期 RJ 在 fsRMS 范围内。

    谢谢
    David