This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210针对 ULPI 时钟输出模式的加电时序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733594/tusb1210-tusb1210-power-up-timing-for-ulpi-clock-output-mode

器件型号:TUSB1210

你(们)好

     您能否帮助为 ULPI 时钟输出模式提供 TUSB1210加电时序?  

规格页12是 时钟输入模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    与第12页的区别在 COLDRST 段中、这种情况发生在:

    输出模式:当在 REFCLK 引脚上检测到输入时钟(在4个上升沿之后)、时钟将更改为输出。

    此致、
    JMMN