This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:将 I2C 多路复用器放置在 TCA9803的 B 侧时、它是否与基于 FET 的转换器运行相同?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9517, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733577/tca9803-does-an-i2c-multiplexer-operate-the-same-as-a-fet-based-translator-when-placed-on-the-b-side-of-the-tca9803

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9517TCA9517

 放置在 TCA9803的 B 侧时、I2C 多路复用器(如 PCA9548或 PCA9543)是否与基于 FET 的转换器运行相同?  在尝试通过多路复用器访问 I2C 器件时、SMBus 段锁定的问题也在不断出现。  多路复用器位于 TCA9803的 B 侧。  我们可以选择改用 PCA9517。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirk、

    是的、这些多路复用器器件本质上是多个基于 FET 的转换器、它们连接到通用 I2C 总线、因此、只要总线处于低电平且 FET 导通、多路复用器一侧的器件就需要从另一侧灌入上拉电流。 如果上拉电阻值足够低、则可能违反 TCA9803的 IEXT-I 规格。 PCA9517不具有此限制、但我建议使用 PCA9517上的引脚对引脚等效 TCA9517器件。 TCA9517解决了某些配置下与干扰/噪声敏感性和数据损坏相关的一些问题(有关详细信息、请参阅 PCA9517数据表的第8.2节)。

    最大