This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:具有更大电源范围的 AM26LV31E

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733677/am26lv31e-am26lv31e-with-more-power-supply-range

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: AM26C31

大家好、我想问大家、TI 是否有具有更大电源电压范围(例如、5v)的 LVDS、例如 AM26LV31E

原因是 AM26C31是我使用过的器件、最近我看到过压高于建议的电源电压(3.3V)。

以便我希望使用更宽范围的电源。

或者、您是否有任何解决方案及其发展蓝图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尽管 AM26LV31E 是 RS-422驱动器、但您提到了 LVDS。 (LVDS 和 RS-422均使用差分信令、但遵循不同的物理层标准。 与 LVDS 相比、RS-422旨在以更低的数据速率使用更高的电压支持更长电缆距离的多点连接。) 您需要什么? 如果您正在寻找5V 版本的 AM26LV31E、那么 AM26C31就是您的理想选择。 如果您正在寻找5V LVDS 驱动器、我不知道有任何可用选项、但我可以咨询负责这些产品的团队。

    最大