This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:HD3SS460 EN 引脚的 GPIO 事件

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733593/tps65982-gpio-event-for-en-pin-of-hd3ss460

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:HD3SS460TPS65987

大家好、

我的客户考虑将 TPS65982与 HD3SS460搭配使用、用于 DP 交替模式应用。
我正在研究应该为 HD3SS460的 EN 引脚分配哪个 GPIO 事件。

我相信可以分配 attached_H (plug_event)或 DP_OR_USB3_H。
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva838/slva838.pdf
我的理解是否正确?
如果答案是肯定的、建议举办哪一个活动?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您可以为多路复用器的 EN 引脚使用"attached_H"事件。

    但是、我建议您在新项目中使用 TPS65987/88。

    如果您有疑问、请点击"这解决了我的问题"。

    谢谢、

    Rahul