This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:适用于 CAN 接口的 TPD4E02B04-Q1

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733598/tpd4e02b04-q1-tpd4e02b04-q1-for-can-interface

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

尊敬的支持团队

 TPD4E02B04-Q1是否可用于 CAN 接口?

 是否有推荐用于汽车 CAN 的 ESD 保护器件?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPD4E02B04不能用于 CAN 接口。
    CAN 信号可以是5V 摆动、但共模电压可以>24V、因此我们没有任何器件可以具有这种共模范围