This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:自适应接收器均衡器

Guru**** 2544290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733331/sn65dp159-adaptive-receiver-equalizer

器件型号:SN65DP159

您好!

我的客户对 SN65DP159中的自适应接收器均衡器有一些问题。

[第1季度]

在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内,均衡器是否在以下条件下作为自适应接收器均衡器运行?

-条件-

I2C_EN/PIN =高电平(I2C 控制模式)

DEV_FUNC_MODE=01 (1.0Gbps 时自动转接驱动器转重定时器交叉)

EQ_EN=1 (EQ 使能)

EQ_ADA_EN=1 (自适应 EQ)

[第2季度]

在250Mbps 至6Gbps 的整个范围内,均衡器是否在以下条件下作为自适应接收器均衡器运行?

-条件-

I2C_EN/PIN =低电平(引脚搭接模式)

EQ_SEL/A0=无连接(自适应 EQ)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katsunaga-san、您好!

    当 DP159作为重定时器运行时、可支持自适应均衡器模式。 在重定时器模式下启用自适应 EQ 时、您在上述两种状态将会相同运行。 请注意、在 I2C 模式下、TX_TERM_ctl 不会自动设置、需要手动设置。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的快速响应和清晰的评论。
    我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga