This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX323232MPWREP

Guru**** 2765305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733135/max3232-max3232mpwrep

器件型号:MAX3232

大家好、

我们在 EP 级使用的部件似乎面临一些辐射问题。 我们使用 X 射线检查 PCBA、因为在电路板上有三个 BGA 组件。

收发器不会直接暴露在外、但位于距离 BGA 器件约1.5cm 的位置。 我们计算出它应该接收大约0.5灰的剂量、但我们看到 VOH 发生了变化、请参阅表:

温度(秒)

测得的 VOH

VOH 数据表

0

5537.305.

5000

5.

5480.394

5000

10.

5443.978

5000

15.

5419.664

5000

20.

5390.538

5000

25

5366.335

5000

30

5335.208

5000

35.

5294.539

5000

40

5267.659

5000

45.

5240.418

5000

50

4985.032

5000

55

4874.149

5000

60

4729.827

5000

65

 

5000

70

 

5000

75

 

5000

80

4021.316

5000

85.

 

5000

90

 

5000

95

 

5000

100

3179.852

5000

好的、请告诉我您是否有器件可以承受的可接受辐射的参考值? 该组件中哪些是最敏感的元件?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pietro、
    该器件未采用 TID 表征、因此很难预测在哪个级别开始出现问题。
    但是、正如您所注意到的、0.5灰是一个非常小的剂量。
    因此、我预计不会看到50rad (Si)剂量的任何性能变化。
    上表也显示了温度、但也显示了秒数。 您能描述一下吗? 这是一个包含高达100c 数据的单元吗?

    您是否有 VOH 水平预曝光?

    您能否指明输出驱动器的原理图? 什么负载?
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的反馈。

    您在表中看到的值是在环境温度下。

    曝光前的 VOH 电平是时间0处的电平。

    此处是所附原理图的摘录。 测量是在未使用的线路上完成的、因此无负载电荷、输入端具有10K 欧姆的下拉电阻、测量是在 TP51上完成的。

    Pietro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pietro、
    我发现一篇文章表明、该器件经过了8Krad 测试、但性能没有显著变化。 因此、我预计甚至不会检测到50rad。 要么剂量比您估计的要高、要么电路中存在其他问题。
    您能否在不暴露于辐射源的情况下运行? 行为是否发生变化?
    是否在多个器件上看到过这种情况?
    您的电容器是否偏振、如果安装方向正确? (原理图未显示它们是极化的)。
    您是否在引脚9上看到同样的性能下降、还是仅在 RS232侧看到这种情况?
    此致、
    涉水