This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:正在读取生产日期代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31MQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733164/ds26c31mqml-reading-date-code

器件型号:DS26C31MQML

您好!

有人能否解释此 DS26C31MQML 上标记的1517D 9A 上的"D"和"9A"的含义?

谢谢你
Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、D 代表多个批次、具有相同的年份/周的密封。 因此,将会有1517A、B、C、D、...
    9A 表示基极晶圆扩散的生产日期代码。 即晶圆批次。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 感谢你的帮助。
    您能否解释如何计算9A 的数据编码?
    是月份(9 = 9月)吗?

    谢谢你
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    对于晶圆制造厂生产日期代码、它是年中的最后一位数(0-9)和季度(A/B/C/D)、例如、9A 是2009年第1季度。  每个 QML Q 类和 V 类批次均附带一份处理一致性报告、其中列出了解码后的信息。  请参阅 www.ti.com/lit/SBOA140上的"德州仪器 QML 批量文档"

    Richard Biddle