This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232E:TRSF3232E 支持6m 电缆长度

Guru**** 2927000 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733332/trsf3232e-trsf3232e-support-6m-cable-length

器件型号:TRSF3232E

您好!

我是否知道 TRSF3232E 是否支持6m 电缆长度?

有关6m 电缆长度的任何风险或电缆规格要求?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    通常、对于该器件、6m 是可以的。

    一般而言、需要考虑的重要因素是电缆的容性负载、因为这会减慢信号传输速度并产生时序不确定性(抖动)。 RS-232标准建议最大负载电容为2500pF、对于大多数电缆、该电容转换为大约15-20 m 的线路长度

    请注意、使用较长的电缆可能会降低可支持的最大数据速率。 TRSF3232E 定义为支持1Mbps 的数据速率以及高达1000pF 的电容负载。 我希望您的6m 电缆具有小于1000pF 的寄生电容、但您可能需要确认这一点。

    最大