This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:器件建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733129/trs3122e-part-recommendation

器件型号:TRS3122E
主题中讨论的其他器件:TRS3221

大家好、

我正在寻找采用 QFN 封装的 RS-232收发器、单 Tx/Rx、250kbps 或更高数据速率。 低至3.3V 的主电源电压将起作用。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不幸的是,我们今天没有这种解决方案。 不过、如果 TSSOP 封装是可接受的、则 TRS3221将满足这些要求。 如果 QFN 是强制性的、您可以查看 TRS3122E、尽管该器件具有两个发送器和两个接收器。

    最大