This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3232:TRSF3232和 TRSF3232E 之间有何区别?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/733000/trsf3232-what-s-different-between-trsf3232-and-trsf3232e

器件型号:TRSF3232

尊敬的专家:

在标题中、E 版本和非 E 版本之间有何不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    对于我们的 RS-232收发器、如 TRSF3232、器件型号中的"E"后缀用于表示集成 IEC 61000-4-2 ESD 保护。 除了此功能、这两个器件在功能和参数性能方面是相同的。

    此致、
    最大