This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:更改通道

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180812/tlk10232-change-channel

器件型号:TLK10232

您好!

为了使用 MDIO 从 ACH 更改为 Bch (或从 Bch 更改为 ACH)、我们是否应将 PRTAD[0]设置为以下值?

PRTAD[0]= 0  通道 A 控制

PRTAD[0]= 1通道 B 控制

或者、它是否需要寄存器设置?(我们无法判断是否需要寄存器设置。)

表8-1. GLOBAL_CONTINL_1

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    请使用  PRTAD[0]选择通道 A 或通道 B。  PRTAD0_PIN_EN_SEL 不选择 CHA/CHB 寄存器、而是用于"秒表"或数据开关等其他功能。

    谢谢、

    Drew