This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223:MAX3223IDBR

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179016/max3223-max3223idbr

器件型号:MAX3223

我将2个 MAX3223收发器连接在一起、我在引脚17 (Tx)输出上的正脉冲上看到锯齿/纹波。 RS-232收发器之间有一条6英寸电缆。 对于这种纹波噪声、其中一个收发器看起来比另一个收发器差得多。 当使用更长的3英尺电缆而不是6英寸电缆时、此噪声会显著降低。 图片显示了6英寸应用程序。 我是否可以采取措施消除脉冲正极侧的此噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电荷泵、某些纹波是正常的。

    数据表告诉您使用较小的电容器 C1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 C1上尝试了0.047 μ F、没有什么不同。 正脉冲上的纹波为0.8Vpp。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纹波尺寸由飞跨电容(C1或 C2)与储能电容(C3或 C4)之比决定。

    检查 C2是否影响 V+。 您还可以尝试增大 C3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    因此、Clemens Ideas 通常是一个非常好的起点-您是否有幸按照建议改变 C2电容?

    如果不是-根据结果、您可以做的一件事可能会有所帮助-添加一个分立式电容负载(接地电容)、以帮助滤除一些较高频率的噪声。 电缆越长、电容越大、因此用作滤波器。 如果您可以在3英尺电缆上找到每英尺或每米的电容、并找到 eq。 2.5英尺电缆的电容您可以调整分立电容器的大小-标准电容高达2500pF、但如果您不需要这么大的电容、我不会尝试将其最大值。

    请告诉我这些解决方案中的任何一个是否适用于该问题!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 C1 = 0.1uF、C2、C3、C4 = 0.47uF、正脉冲上仍然出现相同的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Tx 线路上测试了1000pF 和2200pF 电容器接地、结果没有改善。 接下来、我将尝试更多地改变 C2、C3、C4值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请告诉我您的发现-同时、如果您有3英尺电缆器件型号以及较短电缆的器件型号、您能否共享该器件型号?

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两根电缆均为26 AWG 扁平电话线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了所有电容器的许多变化、但脉冲正极侧的纹波没有改善。 我的应用是连接到另一个 MAX3223收发器的6英寸电缆时、此 Tx 输出信号是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该纹波对 MAX3223 (或任何其他 RS-232)接收器没有影响;任何超过±3V 的电压都是有效的电压电平。