This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:接口-内部论坛

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1, TCAN1043G-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181371/tcan1043a-q1-interface---internal-forum

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043G-Q1

大家好、

我的客户正在尝试从 TCAN1043G-Q1迁移到 TCAN1043A-Q1。

您能否支持回答以下问题  

Q1) TCAN1043G-Q1和 TCAN1043A-Q1之间的主要区别是什么?

  1) 1)最大数据速率

  2)总线故障保护

  3) 3) VIO 范围

  4) ESD 模块

  5) 5)状态机有何差异?  

  6) 6) 还有其他什么?

Q2)将 TCAN1043G-Q1替换为 TCAN1043A-Q1时、客户需要从系统测试的角度注意什么?

Q3)与 TCAN1043G-Q1配合使用的 CMC 是否也可重复用于 TCAN1043A-Q1?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    [引用 userid="41764" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181371/tcan1043a-q1-interface---internal-forum ]Q1) TCAN1043G-Q1和 TCAN1043A-Q1之间的主要区别是什么?

    我将向您发送一个链接、指向这些器件的比较文档、该文档将回答其中的大部分问题。  

    [引用 userid="41764" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181371/tcan1043a-q1-interface---internal-forum ]Q2)从系统测试的角度来看、客户在将 TCAN1043G-Q1替换为 TCAN1043A-Q1时需要注意哪些事项?

    主要考虑因素是确保适应 TCAN1043A 的模式行为、例如欠压或 SWE 计时器超时情况下的模式转换要求。 有关行为差异的完整列表、请参阅文档。

    [引用 userid="41764" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181371/tcan1043a-q1-interface---internal-forum ]Q3)与 TCAN1043G-Q1配合使用的 CMC 是否也可重复用于 TCAN1043A-Q1?[/quot]

    是的、CMC 中不需要更改。

    此致、
    Eric Schott