This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:通过 x8多路信号分离和 x8非多路信号分离通道的 x16 PCIe 链路

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181165/tmuxhs4212-x16-pcie-link-through-x8-demuxed-and-x8-non-demuxed-lanes

器件型号:TMUXHS4212
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4412

大家好、

在16个通道中的8个通道从该 IC 的多个实例输出、而其他8个通道直接路由到 CPU (根复合体)的配置中、是否可以使用该 IC 建立 x16 PCIe Gen3链路、而无需通过多路信号分离逻辑?

下图显示 了预期连接的手草图:

还是需要 x8x8分叉、因为8个通道将通过多路信号分离路径、8个通道将不会通过 IC 路由?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     我们没有 x16 PCIe mu、但您可以使用两个 TMUXHS4412。

    寄存器

    Brian