This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:瞬态热阻抗

Guru**** 684850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180087/tcan1164-q1-transient-thermal-impedance

器件型号:TCAN1164-Q1

您好专家、  

我的客户请求 获取 TCAN1164的瞬态热阻抗数据。

 您是否有瞬态热阻抗的数据?

通常 、瞬态热阻抗是针对 FET 器件、功率器件或其他器件、

但是、如果您有任何数据或评论、请告诉我。

谢谢、

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我们拥有的唯一热阻抗数据是数据表中的热阻数据:

    此信息是否足以满足您的客户需求?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    还不够。

    他们希望了解瞬态热阻抗数据。

    客户必须考虑 瞬态热阻抗、因为  LDO 集成在 TCAN1164中。

    您能否获取此器件的数据?

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    瞬态热阻抗通常表示为结至外壳热阻抗、单位为 C/W 数据表中的值在进行仿真时考虑了完整的 IC 特性和设计、包括集成 LDO。 您能否详细说明客户到底想要什么?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric-San

    提出此问题的原因是计算由 LDO 驱动的 MCU 在 CAN-H 接地故障期间如果电流增加并导致热关断时不会发生故障的时间。

    假设 CAN-H 进入接地故障状态时、SBC 电流会增加、温度会升高。
    当发生 CAN-H 接地故障时、大量电流不会始终流动、但会定期流动。

    我认为有必要在热关断之前通过一个过程来停止 MCU 的数据输出。

    如果您知道热容量、则您知道热阻(如数据表中所述)、因此您可以在一定程度上进行估算。
    如果您知道体积、重量和特定热量、则可以粗略估算热容量、因此如果这比瞬态热阻特性更容易、则此数据不会出现问题。

    Thnaks

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    从 CAN 的角度来看、收发器驱动故障电流的时间受 CAN 协议层的限制。 当 CANH 到 GND 等高电流故障发生时、CAN 总线将不再能够正确发送显性状态。 由于 CAN 控制器在传输过程中监视总线状态、因此本地节点将能够识别出这个故障已经发生、并且只需几次尝试、就会停止将收发器驱动至显性状态。 除了该标准中内置的这种保护之外、TCAN1164还支持总线故障检测功能、该功能可在发生此类故障时通知 MCU、从而不会不必要地尝试新的传输尝试。  

    在这两种情况下、CAN 发送器的实际驱动时间都将限制为仅几个 CAN 帧、然后传输尝试才会停止。 故障显性时间将取决于 CAN 控制器的数据速率和错误计数器配置、但最有可能限制为影响最小的时间、如果这完全取决于器件的热性能。  

    此致、
    Eric Schott