您好专家、
我的客户请求 获取 TCAN1164的瞬态热阻抗数据。
您是否有瞬态热阻抗的数据?
通常 、瞬态热阻抗是针对 FET 器件、功率器件或其他器件、
但是、如果您有任何数据或评论、请告诉我。
谢谢、
Mukuno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户请求 获取 TCAN1164的瞬态热阻抗数据。
您是否有瞬态热阻抗的数据?
通常 、瞬态热阻抗是针对 FET 器件、功率器件或其他器件、
但是、如果您有任何数据或评论、请告诉我。
谢谢、
Mukuno
您好、Eric-San
提出此问题的原因是计算由 LDO 驱动的 MCU 在 CAN-H 接地故障期间如果电流增加并导致热关断时不会发生故障的时间。
假设 CAN-H 进入接地故障状态时、SBC 电流会增加、温度会升高。
当发生 CAN-H 接地故障时、大量电流不会始终流动、但会定期流动。
我认为有必要在热关断之前通过一个过程来停止 MCU 的数据输出。
如果您知道热容量、则您知道热阻(如数据表中所述)、因此您可以在一定程度上进行估算。
如果您知道体积、重量和特定热量、则可以粗略估算热容量、因此如果这比瞬态热阻特性更容易、则此数据不会出现问题。
Thnaks
穆克
您好、Muk、
从 CAN 的角度来看、收发器驱动故障电流的时间受 CAN 协议层的限制。 当 CANH 到 GND 等高电流故障发生时、CAN 总线将不再能够正确发送显性状态。 由于 CAN 控制器在传输过程中监视总线状态、因此本地节点将能够识别出这个故障已经发生、并且只需几次尝试、就会停止将收发器驱动至显性状态。 除了该标准中内置的这种保护之外、TCAN1164还支持总线故障检测功能、该功能可在发生此类故障时通知 MCU、从而不会不必要地尝试新的传输尝试。
在这两种情况下、CAN 发送器的实际驱动时间都将限制为仅几个 CAN 帧、然后传输尝试才会停止。 故障显性时间将取决于 CAN 控制器的数据速率和错误计数器配置、但最有可能限制为影响最小的时间、如果这完全取决于器件的热性能。
此致、
Eric Schott