This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:有关引脚端接的问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181385/tca6418e-questions-about-pin-terminations

器件型号:TCA6418E

您好!

问题1:
当不使用 RESET_引脚时、TI 建议将 RESER_引脚上拉至 Vcc 的电阻器大小是多少?

问题2:
当不使用 INT_Pin 时、该引脚是否可以保持悬空(在任何地方都未连接)?

问题3:
如何端接未使用的 GPIO 引脚?


此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于高阻抗 CMOS 输入、这无关紧要。 您可以使用0 Ω。

    2.未使用的输出可以保持开路。

    3.未使用的输出可以保持开路。 未使用的输入应具有上拉或下拉电阻器;您可以使用默认启用的内部下拉电阻器。