This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:封装热阻

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172863/sn65c1168e-sep-package-thermal-resistance

器件型号:SN65C1168E-SEP

您好!

在上面列出的器件的数据表中、我找到了列出的 θ JA 热阻抗。  但是、我想知道您是否可以为任何 SN65C1168-SEP 组件提供具有代表性的结至外壳或结至电路板热阻、因为这些热阻更适用于我们的评估。

谢谢、

Wyatt Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉耽误您的时间-我将尝试为此器件进行热建模、因为我们目前没有正确的热建模-通常我们可以在大约2周内获得-但使用此器件可能会更长一些 本周在美国的感恩节。 另外、请注意、我认为这不应该是一个大问题、但由于这是一个特殊的器件、因此获取信息可能会有点困难。 我会告诉您情况是否如此-否则需要大约几周的时间。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    很抱歉耽误你的时间。 我们似乎没有为该器件确定这些数据的特征。 给我带来的不便、我深表歉意。

    最棒的

    Parker Dodson