This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:关于 LVDS 输出时钟范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180881/sn65dsi83-about-lvds-output-clock-range

器件型号:SN65DSI83

大家好、

 

我知道 SN65DSI83的 LVDS 输出时钟范围为25MHz 至154MHz。

但是、我们的客户希望 QVGA 使用8MHz 至10MHz。

 

SN65DSI83能否在8MHz 至10MHz 的频率下使用?

如果是、您能否告知我们您是否有任何疑虑(副作用)?

 

此外、您能否告诉我们您是否有任何推荐器件?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    8MHz 至10MHz 的频率范围仍将超出 DSI83 LVDS 输出时钟范围、无法支持。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏