This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:我们能否将 P 信号交换为 N 信号。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180872/tusb1002a-can-we-exchange-p-signal-for-n-signal

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件: TUSB1002

您好!

我们在 SATA 电路设计中采用 TUSB1002A。

我们将 SATA 的 P 信号连接到 TUSB1002的 N 信号

也是 TUSB1002的 SATA 到 P 信号的 N 信号。

 因为在 PCB 设计中、差分对之间不存在交叉。

这是正确的方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要在 TUSB1002A 输入和输出端交换极性、我就不会看到这种实现方案有问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    这是否意味着我的方框图上方是正确且有用的?

    很抱歉我的英语不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上图正确。

    谢谢

    David