This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZ 和 DP83867IRRGZ

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180813/dp83867is-dp83867isrgz-and-dp83867irrgz

器件型号:DP83867IS

你(们)好

请帮助我检查 DP83867ISRGZ 和 DP83867IRRGZ 有何区别

同时、还请检查 DP83867IRRGZ 是否可以在不重新设计的情况下替代 DP83867ISRGZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    S 是指 同时具有 SGMII 和 RGMII 的 DP83867ISRGZ;R 是指仅具有 RGMII 的 DP83867IRRGZ。 考虑到这一点、如果设计不需要 SGMII、那么是的、 DP83867IRRGZ 可以在不重新设计的情况下替代 DP83867ISRGZ。  

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    明白了,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    很高兴我们能提供帮助! 祝您一天愉快。

    此致、
    Jason Lee