This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:从 USB B 更改为 USB C

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1180661/tusb8044a-change-from-usb-b-to-usb-c

器件型号:TUSB8044A

大家好、

由于我不熟悉此器件、因此我将转发他的消息。

基本上,他们想知道在运行时它是从 USB B 变为 C,还是从 USB B 变为 C。

我们是否有能够阻止它不起作用的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB8044A 不关心下行连接是 USB Type B 还是 Type C。对于 USB 2.0 Type-C、通常 USB Type-C 插座的 DP 和 USB Type-C 插座的 DM 短接在一起、 因此、USB 类型 B 和类型 C 之间的枚举行为是相同的

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉,DM 和 DP 是什么?  全名是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是 USB2信号 D+或 D-。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的意思是 D+和 D-将短接在一起、但它将如何传输?

    或者、您是说  Type-C 的 D+/-短接至 B 类的 D+/-?  

    只需确保即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    您可以共享方框图吗? 我不确定我是否理解这个问题。 我认为他们想要将下游 Type-B 连接器替换为 Type-C 连接器、我的理解是否正确?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是他们上一代的方框图,

    我想他们正在谈论红圈部件(USB2.0 KVM 多路复用器),

    当"多路复用器"突然从图中的 Type-C 2.0切换到 B 2.0信号时、反之亦然。

    通常 、Type-A 将连接到鼠标、Type-B 和 C 分别连接到台式机和笔记本电脑。  

    它们的当前解决方案 GL3590必须等待1ms 延迟才能在多路复用器切换后启动握手。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    在 USB Type-B 和 Type-C 之间切换时、USB2枚举是相同的 但在 USB Type-B 和 Type-C 之间切换时、必须确保移除 VBUS

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    那么、看起来他们仍然需要重置 USB_VBUS 电压、以便让集线器 重新识别、对吧?

    它们会拉低 VBUS 几毫秒、并再次拉高电平以实现其当前解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred

    正确、请确保它们遵循 USB 规范中列出的 VBUS 时序要求。

    谢谢

    David