This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:关于输入-输出多路复用器选择

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181263/lmh0324-about-input-output-mux-selection

器件型号:LMH0324

您好、E2E、

请告诉我数据表上的"输入-输出多路复用器选择"。

'这些设置可通过寄存器控制、通过应用适当的覆盖位值来覆盖。'

我理解这句话是"输入输出 SEL 引脚的硬件设置可被寄存器设置覆盖"。
我的想法是否正确?

如果正确、我认为该器件可以接收以下操作。
第一步:IN OUT SEL 引脚悬空、OUT1设置为禁用。
第二步:通过寄存器设置、OUT1从启用更改为禁用。
这些操作是否可行?

如果可以执行上述操作、您能告诉我应该更改的寄存器的地址和设置值吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。  

    LMH0324编程指南介绍了寄存器设置。 此文档位于安全文件夹中。 请向我发送一份包含您的电子邮件地址的油炸请求。 我们可以为您提供对本文档的访问权限。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的帮助。 我通过私人邮件发送了我的电子邮件地址。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚响应了您的朋友的请求。 让我们关闭此案例。

    此致、Nasser