This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:INH

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN11625-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181206/tcan11625-q1-inh

器件型号:TCAN11625-Q1

你(们)好

关于 TCAN11625-Q1内部方框图的 INH 引脚、INH 端子连接到 FET 的栅极。

我认为这是错误的。

 INH 引脚必须按如下方式连接到 P-FET 的漏极、对吧?

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    是的、这是数据表图形中的错误。 下一个数据表修订版将有一个修正的图、显示了将 INH 信号驱动至 VSUP 的 FET、如 TCAN1167数据表中所示。

    此致、
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的回答。 我明白了。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田