This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于隔直电容器位置

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181199/tmds181-about-dc-blocking-capacitors-location

器件型号:TMDS181

大家好、

根据 COM Express 模块和 MXM GPU 板的数据表、我们必须在基板上放置用于 HDMI 应用的直流阻断电容器。

我们有一个基于 TMDS181的重定时器。

我们在差分对上将电容器插入到哪里?

我会在重定时器之前放置它们。

还是在转接驱动 器 SN65DP141RLJT 等重定时器之前和之后用于 DisplayPort 应用?

谢谢你。

此致、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    您不能对 TMDS181输入进行交流耦合、因为 输入 VIH 随后将高于3.3V VCC、具体取决于输入信号振幅、这会对 TMDS181 I/O 造成压力 我建议在此应用中使用 DP159。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TMDS181是一款 HDMI 重定时器。

    据我了解、所有 HDMI 应用都涉及在连接器之前的差分对上使用隔直电容器。

    您说在 TMDS181的输入端使用电容器是不好的。

    如果我们将电容器放置在输出端、还会怎么样?

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    对于交流耦合输出、您需要在 TMDS181和交流耦合电容器之间放置50ohm 至3.3V 的外部电阻。  

    请注意、这会创建一个双端接网络、该网络将输出信号振幅减半、因此您可能需要调整 TMDS181 VSADJ 电阻以补偿信号振幅的降低。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、这不是一个好主意。

    我将使用 DP159。

    我看到输入端可能有电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了之前与 Brian Zhou 就同一主题发表的一篇文章。

    我们之前使用的是 DP159、但 Brian Zhou 说、它适用于 DP++转 HDMI 重定时器。

    他建议改用 TMDS181、因为它是 HDMI 到 HDMI。

    谨提醒、源来自 COM Express 模块上的 DDI 通道、我们可以根据信号 DDI_ AUX_SEL 将其配置为 DP 或 HDMI。

    我不再知道要使用什么。

    如果您可以帮助...

    谢谢。

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    DDI 接口支持双模(DP++)、可根据应连接到载板上 DisplayPort 连接器的 AUX_SEL 引脚的状态、在本机下用作 HDMI 或 DisplayPort。

    因此、DP159是正确的解决方案、因为它支持 DP++、并且在其输入端具有交流耦合功能、因此当 AUX_SEL 引脚通过100k 电阻被拉至3.3V 时、它将从 DP++转换为 HDMI。  

    由于输出是 HDMI1.4/2.0输出、因此它将在没有交流耦合电容器的情况下进行直流耦合。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我同意您的观点。

    最后一个问题是关于 DP159所需的信号 SCL_SRC 和 SDA_SRC。

    如果您将 DDI 通道配置为 DP、多路复用信号 DDI_CTRLCLK_AUX+和 DDI3_CTRLDATA_AUX-将分别用作 AUX+和 AUX-。

    您是否将它们连接到 SCL_SRC 和 SDA_SRC?

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    如果您将 DDC 通道配置为 DP、则 DP159不是正确的解决方案。 您将需要一个有源 DP 转 HDMI 协议转换器解决方案。  DP159完全是一款无源 DP++转 HDMI 电平转换器。  

     当  AUX_SEL 为高电平时、DDI_CTRLCLK_AUX+和 DDI3_CTRLDATA_AUX-将为 CTRLCLK 和 CRTLDATA、如下所示。 如果 COM Express 模块支持 I2C 时钟扩展、您可以使用2k 上拉电阻器将它们直接连接到 DP159 SCL_SRC 和 SDA_SRC。 如果不是、则必须使用 DP159侦听模式。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    要从 DDI 通道获取 CLK 和数据信号、必须将其配置为 HDMI。

    使用 DP159是否正常?

    谢谢。

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    请查看随附的原理图。

    我没有使用 HDMI 连接器插入页面。

    请问是否一切都好?

    谢谢你。

    Michele2e.ti.com/.../HDMI_5F00_Retimer_5F00_1.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    我看不到您的原理图有问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘s 好消息!
    谢谢 David