This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CAN 驱动器过冲/电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181561/sn65hvd230-can-driver-overshoot-blips

器件型号:SN65HVD230

你(们)好。

我正在使用 SN65HVD230 (一侧隔离、另一侧非隔离)、并且已经注意到这些出现在 CAN 帧末尾附近的"光子"。 我想知道 TI 是否能说明出现这些问题的原因? 这是故意的还是问题? 这是否是由于 CAN 收发器上的不同电平导致的共模漂移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    这似乎是由各种其他5V 供电的 CAN 收发器驱动一个 ACK 位来响应 SN65HVD230的驱动帧、或者当一个5V 收发器在仲裁期间尝试驱动总线、而在失去3.3V 驱动 ID 的优先级之前、此位会导致的。 总之、这是3.3V 和5V 混合网络的一个很好的示例、可根据需要使用两种驱动器类型在同一总线上共存、移交和仲裁。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott