This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:MII通信のMDIOとMDCについて μ A

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181208/dp83849i-mii-mdio-mdc

器件型号:DP83849I

DP83849IVSのICについてご質問があります。μ A

現在、DP83849IVSとルネサス系CPU Ω(RX71M)を使用してLAN通信を2ch分、実現しようと考えています。Ω

そこでMII通信のMDIOとMDCについてルネサス系CPU Ω(RX71M)は2ch分ありますが Ω
DP83849IVSには1ch分(共通)しかありません。
LAN通信を2ch分、実現しようとした場合どのような接続になるのでしょうか。μ A
ご教授お願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 MDC/MDIO 的单通道应允许对多个 PHY 进行编程、因为该通道是一个多端口总线系统。

    具有不同地址的 PHY 可通过单根总线进行连接和控制。

    我们不知道这个 CPU、请与 Reneas 联系以了解有关 RX71M 功能和配置的更多信息。

    谢谢、

    Evan