This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:如何在 PC 上不同的电源状态期间为 IC 供电?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181128/hd3ss214-how-to-power-the-ic-during-the-different-power-states-on-a-pc

器件型号:HD3SS214

大家好、

我们在围绕 COM Express 模块类型6构建的主板上使用 IC。

我们具有以下电源状态:G3、S5、S4、S3、S0。

提醒一下、G3是机械关闭、S5软关闭、S4挂起到磁盘、S3挂起到 RAM、S0打开。

您将如何为 IC 供电?  

只在 S0期间或其他情况下保留的电源?

谢谢你。

此致、

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    HD3SS214只能打开、关闭或处于待机模式(OE 引脚低电平)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我知道 IC 可以处于打开、关闭或待机模式。

    问题是根据计算机的电源状态进行的时间。

    让我们以一个示例为例。

    您正在使用计算机:它处于 S0状态。

    您有电话呼叫,必须退出计算机。

    由于您不再处理它、您不再触摸键盘、您不再触摸鼠标、您的计算机将进入另一个电源状态:S3。

    您的计算机正在休眠、并为您保留 RAM 内容。

    完成电话呼叫后,您将移动鼠标以唤醒计算机。

    它将退出 S3以重新进入 S0电源状态模式。

    我的问题是:您是否在3V3_S0之后为 IC 供电、这意味着您在从 S0进入另一种模式时会掉电。

    鉴于 IC 没有 I2C 编程、我们可以猜测我们可以使用3V3_S0。

    我们还可以选择始终保持3V3电源、并使 IC 在您的计算机退出 S0后立即进入待机模式。

    你怎么看?

    此致、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    从 HD3SS214的角度来看、它无关。  

    如果我们看看 HD3SS214待机电流、当 OE 引脚被驱动为低电平时、它为2.5uA。 这是否满足您的 S3功耗设计要求? 如果没有、我们可能需要考虑通过移除 IC 的电源来完全关闭 HD3SS214。  

    谢谢

    David