This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:低温启动问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176854/tlk100-low-temperature-startup-issue

器件型号:TLK100

大家好、我在冷启动期间(-23摄氏度)遇到此组件的问题。

在过去的5年中、我们在 PCB 中使用了数百种这类器件、但在寒冷环境中启动时、我们现在遇到了问题。  

振荡器似乎启动了、但控制器本身没有-并且也没有提供25MHz 的基准输出(为下一个 PHY 电路提供时钟基准)

重新启动后、一切似乎都正常工作、需要几次尝试才能重现此问题、在出现新问题之前、这似乎有助于让 PCB 冷却下来。 在测试的20块电路板中,似乎只有一两块电路板有这个问题。。

 

是否有人对此 IC 有任何有关温度的勘误信息?

/此致
艾里克·拉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    [引用 userid="545952" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1176854/tlk100-low-temperature-startup-issue "]振荡器似乎启动了、但控制器本身没有启动-并且也没有提供25MHz 参考(为下一个 PHY 电路提供时钟参考)

    您能解释一下应用程序设置吗? 如果振荡器没有为 TLK100 PHY 提供25MHz 参考时钟、它将不起作用。 我们不知道有关此问题的任何勘误表、也从未遇到过此问题。

    此外、请注意、此器件为 NRND、支持有限。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、  


    为了阐明设置:使用了两个 TLK100。 1由一个频率为25MHz 的晶体振荡器计时。 在工作的 PCB 上、来自#1的 CLK25OUT 为#2提供时钟基准。  

    然而、在这些冷启动条件下、有时-但并非总是-并且某些 PCB 存在此问题、但并非所有问题:

    1时的振荡器启动并以25MHz 的频率振荡。 1号 TLK100本身看起来根本不起作用(无 LED 活动)。 在时钟输出(1的 CLK25OUT)上没有时钟信号。 2个 TLK100s LED 启动、但可能由于缺少时钟基准、它也不会启动- LED 恒定亮起。 (仅使用 LED_LINK)

    BR

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    根据我的理解,您正在确定 LED_LINK 是否有时钟? 还是测量时钟信号?

    测量来自晶体的输出时钟也将确定时钟是否被提供给 PHY #1。

    此外、当您说 PHY #2的 LED 恒定亮起时、当配置 LED_LINK 时、良好链路的 LED 应亮起、无链路的 LED 应熄灭。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用示波器测量时钟信号、但 LED_LINK 只是观察到的一点都没有意义。 以下是一张草图、其中包含给定情况的一些注释。 请注意、即使 PHY2上的 LED_LINK 亮起、也无法实现连接、但这是有道理的、因为它在 XIN 上没有任何输入频率...

    BR  

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    您是否有可共享的原理图? 我们对以下两者有点困惑:振荡器与晶体? 您是否在使用晶体? 因为振荡器仅连接到 XI 而不连接 XO?

    从上面共享的图表中、您是否可以在问题情况下共享 XIN 的波形? 我们可以检查它是否满足要求。

    此外,作为 NRND 的部件,您是否有计划迁移到生产中的部件:如引脚兼容的 DP83822?

    --

    此致、

    Vikram