This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:DS125BR401A

Guru**** 2997640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1181346/ds125br401a-ds125br401a

器件型号:DS125BR401A

无高速信号的生产测试。

是否可以在不使用高速信号的情况下测试使用125br401A 的 PCB?

对于401A 所在 PCB 的生产测试、我们无法访问高速信号、只有较低的~200MHz 信号才能进行更简单的功能测试?

这是一个夹层板、前面/后面有两个连接器、中间有401A、建议将信号插入一个连接器、然后将其在另一个连接器上环回插入连接器、并验证信号。 有可能吗? 仅用于检测连接器和401A 电路的安装情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用200MHz 信号来检查 PCB 的连接。 该信号将通过器件而不会被放大。

    此致、Nasser