This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:关于与 RGB666的连接

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609195/ds90uh927q-q1-about-connection-with-rgb666

器件型号:DS90UH927Q-Q1

大家好、团队、

当 FPD-Link 源为 RGB666且数据处于3通道配置中时、串行器的第4通道的引脚端接应该如何?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、应用工程师将审阅并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    我想提醒各位,我仍未收到你的答复。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于未使用的 OLDI 输入、请保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-San、您好!

    感谢您的回答。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    有人可以帮助我下载 DS90UH927Q-Q1的3D CAD 文件吗? 我有一个应用程序需要该文件进行布局。 提前感谢。