This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:默认 CDR 环路带宽

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609607/ds125df410-default-cdr-loop-bandwidth

器件型号:DS125DF410

大家好、

请告诉我们 DS125DF410的默认 CDR 环路带宽是多少?

我们知道该器件具有 EOM 功能、但客户希望使用示波器评估眼图张开度。 因此、我们需要将 DS125DF410 CDR 环路带宽设置为示波器软件 PLL 带宽设置。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San。 PLL 带宽默认设置为5GHz;该图列在数据表中。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSCC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    很抱歉我错过了描述。

    我了解 CDR 环路带宽 典型值为5MHz。

    此致、

    Kawai