This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:变压器中心抽头连接

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612709/dp83867e-transformer-center-tap-connection

器件型号:DP83867E

我们将在新设计中使用 DP83876E 收发器、并将其连接到具有集成磁性元件(脉冲 JXD0-0002NL-X1)的 RJ45。

我不清楚变压器的中心抽头连接、是 根据数据表将其电容耦合到接地还是耦合到 电压轨。  我们以前的设计使用过其他制造商的收发器、在所有这些设计中、转换中心抽头连接通常通过一些额外的电源滤波功能连接到器件的 Vdd-IO。

我不是磁性元件、但可以看到您的参考设计中的变压器配置(脉冲 HX5008NL)与脉冲 JXD0-0002NL-X1中的变压器配置不同。

根据我可以收集的信息、您的 DP83876E 收发器不需要中心抽头偏置、但由于我不清楚、我希望获得一些专家建议。

谢谢

Jeff Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    对于 DP83867、变压器的所有4个中心抽头都应通过4个单独的电容器单独耦合到接地端。 中心抽头不需要被拉至任何电压。 我们不建议将变压器的中心抽头连接在一起、如 JXD0-0002NL-X1的数据表所示。

    对于之前 PHY 和 DP83867的耦合方案之间的差异、它与 PHY 中实现的线路驱动器有关。

    此致、
    Aniruddha